TraceParts Help Center TraceParts Help Center
  • Deutsch
    • EnglishZu English wechseln
    • FrançaisZu Français wechseln
TraceParts Help Center TraceParts Help Center
TraceParts Help Center TraceParts Help Center
  • Deutsch
    • EnglishZu English wechseln
    • FrançaisZu Français wechseln
loading
  1. Home
  2. (3D Product Catalog Solutions) TraceParts Analytics
  3. Glossar
  4. Glossar
Aktualisiert am März 19, 2024
(3D Product Catalog Solutions) TraceParts Analytics
  • Schnittstelle
    • Menü
    • Sprache ändern
    • Sich abmelden
  • Analyseansicht
    • Dashboard
    • Inhalt einer Analyseansicht
      • Segment
      • Diagramme
      • Datumsauswahl
      • Kategorien
      • Tabelle
      • Handhabung von Daten
    • Gesamtansicht
    • Personalisierte Ansichten
  • Verwaltung
    • Dienstkonten
    • Benutzeraktivität
    • Benutzerverwaltung
      • Einen Benutzer einladen
      • Berechtigungen nach Rollen
  • Bericht
    • Download des Berichts
    • Planung
      • Zusammenfassung
      • Detaillierte Statistiken
      • Empfängerliste
  • Glossar
    • Glossar
  • Support kontaktieren

Glossar

Voraussichtliche Lesedauer :5 minutes

Definitionen zu den Hauptmenüs:

Dashboard

Das Dashboard ist die Startseite der Anwendung. Es enthält verschiedene Diagramme, Zähler und Kennzahlen, die auf allen Verträgen basieren, die mit dem Konto des Benutzers verknüpft sind.

Analyseansichten

Analyseansichten sind nach einer Kategorie vorgefilterte Oberflächen, in denen man die Daten eines oder mehrerer Segmente beobachten und handhaben kann. Die Analyseansichten sind die Benutzeroberflächen, die über die Menüs „Katalog“ und „Publikum“ zugänglich sind. Die Daten, die man dort findet, werden in Form von Diagrammen, Tabellen und Strukturkarten präsentiert, bei denen der Benutzer die Darstellung ändern kann.

Gesamtansicht
Gesamtansichten sind vordefinierte Schnittstellen zur Darstellung mehrerer Diagramme zu einem Messwert (Metrik) auf ein und derselben Seite. In dieser Ansicht sind mehrere Dimensionen enthalten.
 
Für jeden Messwert (Metrik) wird eine Gesamtansicht vorgeschlagen. Dieser Ansichtstyp stellt eine standardmäßige Auswahl an Diagrammen bereit, die in einer Schnittstelle zusammengefasst und nach einer oder mehreren Dimensionen gefiltert sind. Somit bietet die Gesamtansicht den Benutzern eine übersichtliche Auswahl der Datenzusammenführung mit Hilfe der Analyseansichten der Anwendung. Außerdem enthält jedes Diagramm eine Verknüpfungsfunktion, um zu der betreffenden Analyseansicht zu gelan
Personalisierte Ansichten
Personalisierte Ansichten sind nicht vordefinierte Schnittstellen einer Dimension. In ihnen können Daten eines oder mehrerer Segmente nachverfolgt und bearbeitet werden.
 
Personalisierte Ansichten sind Schnittstellen, mit denen der Benutzer die Daten eines oder mehrerer Segmente im Hinblick auf die von ihm gewünschte Dimension beliebig filtern und vergleichen kann. Das Hinzufügen einer sekundären Dimension ist ebenfalls möglich. Ebenso wie die Analyseansichten ermöglichen auch die personalisierten Ansichten die Darstellung der Daten in verschiedenen Diagrammtypen: als Kreisdiagramm, Tabelle, Balkendiagramm usw. In diesem Ansichtstyp werden die letzten Änderungen des Benutzers gespeichert.
Download des Berichts

Über diese Benutzeroberfläche können Sie jederzeit die Zusammenfassung und/oder detaillierte Statistiken nach einem benutzerdefinierten Zeitraum herunterladen.

Download des Berichts

Diese Benutzeroberfläche dient der Erstellung und Bearbeitung von Empfängerlisten, die ähnlich wie Mailinglisten mehrere E-Mail-Adressen für den Versand von geplanten Berichten umfassen können.

Planung

Diese Benutzeroberfläche dient der Verwaltung der Erstellung und Ausgabe von geplanten Berichten (Zusammenfassung oder detaillierte Statistiken).

Definitionen zu den Verwaltungsmenüs:

Benutzeraktivität

Diese Benutzeroberfläche ist Teil des Administrationsmenüs und nur für Administratoren verfügbar. Sie zeigt das mit einem Zeitstempel versehene Protokoll aller Ereignisse, die von Benutzern ausgeführt wurden, die an denselben Vertrag bzw. dieselben Verträge gebunden sind wie wir.

Benutzerverwaltung

Diese Benutzeroberfläche ermöglicht es, Benutzer einzuladen, ausstehende Einladungen zu verwalten und die Rollen von Benutzern zu ändern, die bereits Zugriff auf die Anwendung haben.

Definitionen zu den Metriken:

Registrierungen

Registrierungen sind die Anzahl der Anfragen zur Einreichung des Registrierungsformulars auf der/den EasyLink-Website(s).

Benutzer

Als Benutzer gelten Einzelpersonen, die eine Aktion durchgeführt haben (Herunterladen einer CAD-Datei, Klicken auf einen Link, Einreichen einer Angebotsanfrage).

CAD-Dateien

Die CAD-Dateien entsprechen den erfolgten Produktdownloads. Sie sind nach Artikelnummern, Format, Herkunft (EasyLink & TraceParts Publishing Network) und Land, von dem aus der Download erfolgte, sortiert.

Angebotsanfragen

Hierbei handelt es sich um die Anzahl der durchgeführten Angebotsanfragen. Die Angebotsanfragen sind nach Produktteilenummern, Ländern und Herkunft (EasyLink & TraceParts Publishing Network) sortiert.

Neuer Benutzer

Dies ist ein Benutzer, der im angegebenen Zeitraum zum ersten Mal eine Aktion durchgeführt hat. Dieser Benutzer hat vor diesem Zeitraum noch nie eine Aktion durchgeführt.

Aktionen

Als Aktion gilt einer der folgenden drei Punkte:
Herunterladen einer CAD-Datei, Klicken auf einen Link und Einreichen einer Angebotsanfrage.

Dokumente

Die Dokumente entsprechen der Anzahl der Klicks auf eine Datei.

Aufgerufene Seiten (Produkte)

Die „Aufgerufenen Seiten“ entsprechen der Anzahl der Aufrufe der Produktseiten.

Die Zählung erfolgt immer dann, wenn eine Seite - mit einer eindeutigen URL - einem Nutzer angezeigt wird (selbst wenn diese aktualisiert wird oder der Nutzer die Seite verlässt und erneut aufruft).

Zum Beispiel, wenn der Nutzer die Konfiguration eines Produkts ändert, werden je nachdem, wie häufig die URL der Seite geändert wurde, mehrere Seitenaufrufe gezählt.

Für diese Metrik sind die Daten seit dem 1. Februar 2024 verfügbar.

Definitionen zu den Sprachelementen:

Zusammenfassung der Aktivitäten (PDF-Bericht).

Bei der Zusammenfassung handelt es sich um eine PDF-Datei, die eine Übersicht über die Aktivitäten, über alle mit dem Benutzerkonto verbundenen Verträge liefert. Sie basiert auf den Daten der Vormonate (bis zu 12 aufeinanderfolgende Monate). Sie ist nur in englischer Sprache verfügbar.

Detaillierte Statistiken

Die detaillierten Statistiken stellen die Details der Leads dar, die eine Aktion in Ihrem Katalog durchgeführt haben. Die Datei wird durch einen Download im Excel-Format oder durch Planung (im Excel- oder CSV-Format) bezogen.
Je nach Art der Beschaffung kann sie Daten im Zusammenhang mit dem/den Vertrag/Verträgen für eine oder mehrere Kategorien enthalten.

Vertrag

Von TraceParts verwalteter Vertrag, der die Optionen des Benutzers enthält, wie z. B.: Name und Anzahl der Kataloge, EasyLink-Websites und TraceParts Publishing Network.

Segment

Ein Segment ist eine Untermenge von Daten. Segmente sind in drei Kategorien unterteilt: Katalog, EasyLink-Websites und TraceParts Publishing Network.

Kategorie

Eine Kategorie ist ein Merkmal eines Datentyps. Sie ermöglicht das Filtern, um Statistiken über den Datentyp hervorzuheben.

Zum Beispiel:

  • Das CAD-Format ist eine Kategorie für den Download von CAD-Dateien.
  •  Das Land des Benutzers ist ebenfalls eine Kategorie für den Download von CAD-Dateien, da sie eine feinere Unterteilung der statistischen Daten ermöglicht.
INHALTE