Help Center TraceParts Help Center TraceParts
  • FrançaisPasser à Français
    • EnglishPasser à English
    • DeutschPasser à Deutsch
Help Center TraceParts Help Center TraceParts
Help Center TraceParts Help Center TraceParts
  • FrançaisPasser à Français
    • EnglishPasser à English
    • DeutschPasser à Deutsch
loading
  1. Accueil
  2. (Solutions de catalogues produits en 3D) TraceParts Analytics
  3. Vue d’analyse
  4. Tableau de bord
Mise à jour le 20 mars 24

(Solutions de catalogues produits en 3D) TraceParts Analytics

  • Interface
    • Menu
    • Changer de langue
    • Se déconnecter
  • Vue d’analyse
    • Tableau de bord
    • Contenu d’une vue d’analyse
      • Segment
      • Graphique
      • Sélecteur de dates
      • Dimension
      • Tableau
      • Manipulation des données
    • Vue d’ensemble
    • Vue customisée
  • Administration
    • Activité des utilisateurs
    • Gestion des utilisateurs
      • Inviter un utilisateur
      • Permissions selon les rôles
  • Rapport
    • Téléchargement du rapport
    • Planification
      • Synthèse
      • Rapport des leads
      • Liste de destinataires
  • Glossaire
    • Glossaire
  • Contacter le support

Tableau de bord

Temps de lecture : 6 minutes

Le tableau de bord est affiché par défaut comme page d’accueil de l’application.  

Il regroupe différents graphiques, compteurs et indicateurs, calculés à partir de l’ensemble du ou des contrats de l’utilisateur connecté. Tous les graphiques, compteurs et indicateurs, concernent la période des 30 derniers jours. Les données affichées peuvent donc évoluer chaque jour. L’utilisateur peut voir la période concernée, en dessous du menu horizontal.  

Screenshot of TraceParts Analytics dashboard

Règle principale pour le calcul des données :

  • Toutes les données du tableau de bord proviennent de tous les contrats que l’utilisateur possède.
  • Les données sont affichées en temps réel.
Fuseau horaire des données

Sur les pages de vues d’analyses, les données affichées sont celles du fuseau horaire dans lequel l’utilisateur connecté se situe et sur lequel le support qu’il utilise se réfère, qu’il s’agisse d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone. 

Définition et affichage des compteurs

Les quatre premiers compteurs du tableau de bord affichent les données suivantes : 

  • Compteur bleu
  • Compteur violet
  • Compteur rose
  • Compteur vert
  • Compteur orange

Le compteur avec un fond bleu affiche le nombre total de données produits téléchargées sur les 30 derniers jours. 

 

Le compteur dont le fond est violet affiche le nombre total d'utilisateurs actifs ayant réalisé une action pendant les 30 derniers jours.

Chaque utilisateur n'est compté qu'une seule fois, peu importe le nombre d'actions qu'il a réalisé.

 

 

Les actions comptabilisées sont les suivantes : 

  • Télécharger un fichier CAO
  • Cliquer sur un lien
  • Soumettre une demande de devis

 

Le compteur ayant un fond de couleur rose, affiche le nombre total de nouveaux utilisateurs, ayant effectué au moins une action sur les 30 derniers jours. Les nouveaux utilisateurs sont ceux qui n'ont jamais réalisé d'action avant la période des 30 derniers jours.

 

Sur un fond vert, le dernier compteur à droite de l'interface indique le nombre total d'inscriptions, sur le ou les EasyLink, pendant la période des 30 derniers jours. 

 

Le compteur avec un fond orange affiche le nombre de pages vues de produit sur les 30 derniers jours. La métrique “Pages vues des produits” correspond au nombre total d'affichage d’une page produit. Ainsi, la valeur affichée par ce compteur est la somme de toutes les pages vues des pages produits sur le ou les catalogues de l’utilisateur.

Pour cette métrique, les données sont disponibles depuis le 1er février 2024.

Parfois, les compteurs peuvent afficher l’information ‘N/A’, celle-ci indique qu’il n’y a pas de données sur les périodes précédentes. 

Chaque compteur comprend les deux indicateurs de variation suivants : 

  • D’une part, la variation (en pourcentage) du nombre total du compteur par rapport à la période précédente. 
  • D’autre part, la variation (en pourcentage) du nombre total du compteur par rapport à la même période de l’année précédente. 

D'où viennent les utilisateurs ?

Cette vue montre une carte du monde interactive. Lorsqu’un utilisateur survole un pays, la localisation du pays est indiquée, avec le nombre d’utilisateurs ayant au moins réalisé une action sur les 30 derniers jours. Ce nombre peut être nul, dans le cas où aucun utilisateur, provenant du pays pointé par le curseur, n’a effectué d’action pendant la période donnée. 

Il est possible de modifier la vue, en augmentant et/ou diminuant le nombre d’utilisateurs par pays souhaité, à l’aide des curseurs de sélection situés en dessous de la carte. 

Utilisation des curseurs pour ajuster l'intervalle :

Chaque curseur est positionné par défaut, aux extrémités de la plage de sélection. Ils peuvent être déplacés vers la gauche ou vers la droite, pour augmenter et / ou réduire l’intervalle du nombre d’utilisateurs par pays. Cet intervalle peut être réduit à un nombre unique, afin de ne rendre visible, que le ou les pays, pour lesquels il y a eu ce nombre exact de visiteurs.  

Lorsque la taille de l’intervalle est réglée de la valeur minimale jusqu’à la valeur maximale, tous les pays doivent être visibles, qu’ils possèdent ou non des utilisateurs actifs sur la période donnée. 

Une fois l’intervalle réglé selon les souhaits de l’utilisateur, il est possible de visionner les différents pays de provenance selon le nombre d’utilisateurs sur la carte interactive. Pour cela, il suffit de maintenir un clic sur l’intervalle et de faire glisser ce dernier sur la plage de sélection.  

Légende d’affichage de la couleur sur la carte :  

Plus la couleur du pays a une opacité forte et plus le nombre d’utilisateurs ayant réalisé au moins une action par pays est élevé. Au contraire, une couleur dont l’opacité est faible, suggère un nombre d’utilisateurs ayant réalisé une action plus faible.  

Selon le réglage de l’intervalle, il se peut que certains pays ne soient pas visibles sur la carte interactive. Afin qu’un pays soit visible, son nombre d’utilisateurs ayant réalisé au moins une action durant la période donnée doit être inclus dans l’intervalle sélectionné.

Quelles sont les 5 références les plus téléchargées ?

Cette carte proportionnelle affiche le top 5 des références les plus téléchargées pendant les 30 derniers jours.

Au sein de chaque bloc :

  • Le premier nombre correspond à la référence (A).
  • Le second en dessous indique le nombre de téléchargements (B) de cette pièce sur la période des 30 derniers jours.

Depuis quelles sources sont téléchargés les fichiers CAO ?

Il s’agit du classement, par ordre croissant, des sources de téléchargements, concernant le(s) catalogue(s), du ou des contrats liés au compte de l’utilisateur, sur la période des 30 derniers jours.

La répartition du nombre de téléchargements pour chaque source, est exprimée en pourcentage.

Références des produits

Ce graphique montre l’évolution du nombre de références téléchargées (fichiers CAO sur le périmètre de tous les segments) pendant la période des 30 derniers jours. 

SOMMAIRE