Help Center TraceParts Help Center TraceParts
  • Français
    • EnglishPasser à English
    • DeutschPasser à Deutsch
Help Center TraceParts Help Center TraceParts
Help Center TraceParts Help Center TraceParts
  • Français
    • EnglishPasser à English
    • DeutschPasser à Deutsch
loading
  1. Accueil
  2. (Solutions de catalogues produits en 3D) TraceParts Analytics
  3. Vue d’analyse
  4. Contenu d’une vue d’analyse
  5. Sélecteur de dates
Mise à jour le 20 mars 24
(Solutions de catalogues produits en 3D) TraceParts Analytics
  • Interface
    • Menu
    • Changer de langue
    • Se déconnecter
  • Vue d’analyse
    • Tableau de bord
    • Contenu d’une vue d’analyse
      • Segment
      • Graphique
      • Sélecteur de dates
      • Dimension
      • Tableau
      • Manipulation des données
    • Vue d’ensemble
    • Vue customisée
  • Administration
    • Compte de Service
    • Activité des utilisateurs
    • Gestion des utilisateurs
      • Inviter un utilisateur
      • Permissions selon les rôles
  • Rapport
    • Téléchargement du rapport
    • Planification
      • Synthèse
      • Rapport des leads
      • Liste de destinataires
  • Glossaire
    • Glossaire
  • Contacter le support

Sélecteur de dates

Temps de lecture : 3 minutes

Le sélecteur de dates est présent sur les interfaces de toutes les vues d’analyse ainsi que sur l’interface de téléchargement des rapports. Il permet de choisir une période de dates pour analyser vos données.

1. Utiliser le sélecteur de dates

Screenshot of the date selector

Sur la colonne à gauche du calendrier, vous trouverez des filtres sur des périodes prédéfinies. Elles sont classées de la plus récente à la plus ancienne. Au clic sur un filtre de période, la ou les dates concernées sont mises à jour dans le calendrier, les jours concernés sont sélectionnés.

  • Les filtres sur les périodes prédéfinies sont les suivants :
  • Aujourd'hui
  • Hier
  • 7 derniers jours
  • 30 derniers jours
  • Mois en cours
  • Mois dernier
  • Trimestre dernier
  • 3 derniers mois
  • 90 derniers jours
  • Semaine en cours
  • Semaine dernière
  • Année en cours
  • Année dernière
  • 365 derniers jours
  • Période personnalisée

Il est aussi possible de définir une « période personnalisée ». Cette option est automatiquement sélectionnée lorsqu’une modification est effectuée directement sur la plage de dates du calendrier.

Elle peut aussi être sélectionnée manuellement, via le filtre « période personnalisée ». Vous pourrez ainsi choisir une date de début de période ainsi qu’une date de fin de période. La dernière date sélectionnable correspond à la date du jour. 

2. Comparer plusieurs périodes 

L’option de comparaison de période située en dessous du calendrier peut être activée. Elle permet de définir une seconde période afin de comparer les données.  

Sur les graphiques : la première période sélectionnée est nommée “période 1”. Si l’utilisateur choisit d’ajouter une période de comparaison, celle-ci sera définie comme étant la “période 2”. 

Tableau de comparaison avec deux dimensions sélectionnées

Dans le sélecteur de périodes, les dates de comparaison sont affichées de couleur orange. Alors que sur le graphique, les données de comparaison sont affichées de la même couleur (avec une teinte plus claire) que la couleur du segment sur la période initiale.

Par défaut, la période de comparaison prédéfinie, correspond à la période précédente de la sélection actuelle. Cette seconde période peut également être personnalisée, sa durée peut être différente de celle de la première période.

Date range picker with comparison with another period turn on option

Cette action a pour conséquence de réduire l'affichage du sélecteur de période et d'enregistrer la présente sélection de périodes.

Le graphique doit être mis à jour avec les données, du ou des segments choisi, sur la ou les périodes précédemment sélectionnées. Chaque segment possède sa propre couleur. Les données des périodes de comparaison sont affichées dans cette même couleur avec une teinte plus claire.  

Sélectionner des périodes de dates qui ont la même durée vous donnera une meilleure lisibilité pour comparer les données affichées. 

Radio period filters

Une fois votre période sélectionnée, il est possible de moduler l’affichage de cette dernière en choisissant un affichage par : jour, semaine, mois, trimestre ou année. L’axe horizontal relatif au temps sera mis à jour.

En choisissant un affichage par « semaine », le premier jour de la semaine sera défini sur lundi.

SOMMAIRE