Help Center TraceParts Help Center TraceParts
  • Français
    • EnglishPasser à English
    • DeutschPasser à Deutsch
Help Center TraceParts Help Center TraceParts
Help Center TraceParts Help Center TraceParts
  • Français
    • EnglishPasser à English
    • DeutschPasser à Deutsch
loading
  1. Accueil
  2. (Solutions de catalogues produits en 3D) TraceParts Analytics
  3. Vue d’analyse
  4. Contenu d’une vue d’analyse
Mise à jour le 20 mars 24
(Solutions de catalogues produits en 3D) TraceParts Analytics
  • Interface
    • Menu
    • Changer de langue
    • Se déconnecter
  • Vue d’analyse
    • Tableau de bord
    • Contenu d’une vue d’analyse
      • Segment
      • Graphique
      • Sélecteur de dates
      • Dimension
      • Tableau
      • Manipulation des données
    • Vue d’ensemble
    • Vue customisée
  • Administration
    • Compte de Service
    • Activité des utilisateurs
    • Gestion des utilisateurs
      • Inviter un utilisateur
      • Permissions selon les rôles
  • Rapport
    • Téléchargement du rapport
    • Planification
      • Synthèse
      • Rapport des leads
      • Liste de destinataires
  • Glossaire
    • Glossaire
  • Contacter le support

Contenu d’une vue d’analyse

Temps de lecture : 2 minutes

Les « vues d’analyses » sont les interfaces qui composent les menus « Catalogue » et « Audience ». 

Les données affichées dans les vues d’analyses sont collectées en temps réel.

Fuseau horaire des données

Sur les pages de vues d’analyses, les données affichées sont celles du fuseau horaire dans lequel l’utilisateur connecté se situe et sur lequel le support qu’il utilise se réfère qu’il s’agisse d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone. 

Vue graphique de la dimension primaire

Main chart of analytical view

Ces vues d’analyses appellent toujours une dimension primaire (A). La dimension primaire correspond à un type de données précis, par exemple : les références des fichiers CAO.

Toutes les dimensions primaires des vues d’analyses peuvent être manipulées, par l’utilisateur sur une variable de temps personnalisable, ou bien via un filtre permettant l’ajout d’une dimension secondaire.

L’affichage des données est réglé, par défaut sur le segment « Tous les segments » (B). L’utilisateur peut néanmoins, revenir sur cette sélection et définir le ou les segments qu’il souhaite afficher.

Le premier élément de chaque vue d’analyse est un graphique (C). Par défaut, ce graphique affiche l’ensemble des segments du ou des contrat(s) liés au compte de l’utilisateur, sur la période des 7 derniers jours.

Dimension secondaire et autres vues d'analyses

screenshot of comparison table with a secondary dimension selected

Le second élément affiché par défaut sur chaque vue d’analyse est un tableau.

Il permet d’observer la variation en nombre et en pourcentage des données de la dimension primaire par rapport à la période précédente.

Une dimension secondaire peut être ajoutée, pour préciser les données de la dimension primaire. À l’image de la dimension primaire, la dimension secondaire est une autre caractéristique des données.

L’affichage des données peut être modifié en :

  • Graphique à barres verticales
  • Graphique à barres horizontales
  • Carte proportionnelle
  • Graphique circulaire

Articles

  • Segment
  • Graphique
  • Sélecteur de dates
  • Dimension
  • Tableau
  • Manipulation des données
SOMMAIRE