Help Center TraceParts Help Center TraceParts
  • Français
    • EnglishPasser à English
    • DeutschPasser à Deutsch
Help Center TraceParts Help Center TraceParts
Help Center TraceParts Help Center TraceParts
  • Français
    • EnglishPasser à English
    • DeutschPasser à Deutsch
loading
  1. Accueil
  2. (Solutions de catalogues produits en 3D) TraceParts Analytics
  3. Vue d’analyse
  4. Contenu d’une vue d’analyse
  5. Segment
Updated on 21 mars 24
(Solutions de catalogues produits en 3D) TraceParts Analytics
  • Interface
    • Menu
    • Changer de langue
    • Se déconnecter
  • Vue d’analyse
    • Tableau de bord
    • Contenu d’une vue d’analyse
      • Segment
      • Graphique
      • Sélecteur de dates
      • Dimension
      • Tableau
      • Manipulation des données
    • Vue d’ensemble
    • Vue customisée
  • Administration
    • Activité des utilisateurs
    • Gestion des utilisateurs
      • Inviter un utilisateur
      • Permissions selon les rôles
    • Compte de Service
    • Connecteur CRM
  • Rapport
    • Téléchargement du rapport
    • Planification
      • Synthèse
      • Rapport des leads
      • Liste de destinataires
    • Leads via API
    • Leads via connecteur CRM
  • Glossaire
    • Glossaire
  • Contacter le support

Segment

Temps de lecture : 2 minutes

Le segment est un sous-ensemble de données.

Les segments sont organisés en 3 catégories qui sont : Catalogue(s), EasyLink et TraceParts Publishing Network. Chaque catégorie fournit une liste de segments.

Par défaut, le segment « Tous les segments » est sélectionné. Il regroupe les données provenant de tous les segments.

Les segments qui s’affichent sont définis au niveau du ou des contrats liés au compte de l’utilisateur.

Un segment correspond à un élément sélectionné, peu importe qu’il s’agisse d’un catalogue, EasyLink ou un TraceParts Publishing Network. La seule exception est le segment « Tous les segments ».

Le champ de recherche permet de saisir le nom d’un segment afin de le retrouver plus facilement.

Par défaut, les segments sont classés par ordre alphabétique.

Chaque segment ne peut être sélectionné qu’une seule fois indépendamment.

Un maximum de 5 segments peut être affiché simultanément.

Lors de l’application de 5 segments, les segments en position 4 et 5 ne seront affichés que dans le graphique en ligne/bar.

Attribution des couleurs par segment :

Une couleur est attribuée pour chaque segment affiché. Les couleurs sont attribuées selon l’organisation des segments : ainsi, le premier segment sélectionné sera de couleur verte, le second aura une couleur rose et le troisième sera en jaune. Si le classement des segments change, alors leur couleur changera également.

Screenshot of the 5 segments selection

Par exemple : dans le cas de 3 segments actifs, si l’un des deux premiers segments est désélectionné, il perd temporairement sa place dans le classement, car les segments sont réorganisés (les segments sélectionnés sont classés en premiers), sa couleur sera ainsi modifiée.

SOMMAIRE