TraceParts Help Center TraceParts Help Center
  • Deutsch
    • EnglishZu English wechseln
    • FrançaisZu Français wechseln
TraceParts Help Center TraceParts Help Center
TraceParts Help Center TraceParts Help Center
  • Deutsch
    • EnglishZu English wechseln
    • FrançaisZu Français wechseln
loading
  1. Home
  2. (3D Product Catalog Solutions) TraceParts Analytics
  3. Analyseansicht
  4. Inhalt einer Analyseansicht
  5. Segment
Aktualisiert am März 21, 2024
(3D Product Catalog Solutions) TraceParts Analytics
  • Schnittstelle
    • Menü
    • Sprache ändern
    • Sich abmelden
  • Analyseansicht
    • Dashboard
    • Inhalt einer Analyseansicht
      • Segment
      • Diagramme
      • Datumsauswahl
      • Kategorien
      • Tabelle
      • Handhabung von Daten
    • Gesamtansicht
    • Personalisierte Ansichten
  • Verwaltung
    • Dienstkonten
    • Benutzeraktivität
    • Benutzerverwaltung
      • Einen Benutzer einladen
      • Berechtigungen nach Rollen
  • Bericht
    • Download des Berichts
    • Planung
      • Zusammenfassung
      • Detaillierte Statistiken
      • Empfängerliste
  • Glossar
    • Glossar
  • Support kontaktieren

Segment

Voraussichtliche Lesedauer :2 minutes

Ein Segment ist eine Untergruppe von Daten.

Die Segmente sind in 3 Bereiche organisiert: Katalog(e), EasyLink und TraceParts Publishing Network. Jeder Bereich bietet eine Liste von Segmenten.

Standardmäßig ist das Segment „Alle Segmente“ ausgewählt. Es fasst die Daten aus allen Segmenten zusammen.

Die angezeigten Segmente sind auf der Ebene des Vertrags oder der Verträge definiert, die mit dem Konto des Benutzers verknüpft sind.

Ein Segment entspricht einem ausgewählten Element, unabhängig davon, ob es sich um einen Katalog, EasyLink oder ein TraceParts Publishing Network handelt. Die einzige Ausnahme ist das Segment „Alle Segmente“.

Im Suchfeld können Sie den Namen eines Segments eingeben, um es schneller zu finden.

Standardmäßig sind die Segmente in alphabetischer Reihenfolge geordnet.

 

Jedes Segment kann nur einmal separat ausgewählt werden.

Es können maximal 5 Segmente gleichzeitig angezeigt werden.

Bei der Anwendung von 5 Segmenten werden die Segmente in Position 4 und 5 nur im Linien-/Balkendiagramm angezeigt.

Farbzuordnung der Segmente:

Jedem angezeigten Segment wird eine Farbe zugewiesen. Die Farben werden entsprechend der Anordnung der Segmente zugewiesen: So wird das erste ausgewählte Segment grün, das zweite rosa und das dritte gelb dargestellt. Wenn sich die Anordnung der Segmente ändert, dann ändert sich auch ihre Farbe.

Auswahl von 5 Segmenten

Zum Beispiel: Wenn bei drei aktiven Segmenten eines der ersten beiden Segmente deaktiviert wird, verliert es vorübergehend seinen Platz in der Rangliste, da die Segmente neu angeordnet werden (die ausgewählten Segmente werden als erste eingestuft). Dadurch wird seine Farbe geändert.

INHALTE